海洋・船舶業界ソリューション
EcoStruxure™ 海洋テクノロジーソリューションのご紹介
効率的な船舶フットプリント、船舶寿命の延長、省エネを実現する当社の海洋・海運業界ソリューションをご覧ください。
持続可能な海洋ソリューションのサポート
当社の海洋テクノロジーソリューションは、業界をサポートして安全で信頼性と効率性の高い船舶ライフサイクルを構築し、船舶の排出量に対する世界規模の懸念に対応しています。
海産物とソリューションポートフォリオを見る
海洋技術ソリューションのラインアップにより、海洋事業の安全性と信頼性をサポートします。
海洋技術管理の確保
海洋テクノロジーソリューションは、船舶システムを監視することで、事故防止、コスト削減、排出量の削減を実現し、従業員と資産の安全を確保します。
海洋技術管理の確保
海洋技術ソリューションにより、安全性、コスト削減、排出量削減を実現します。
低電圧(LV)ソリューションは
信頼できる海洋テクノロジーソリューションによりパフォーマンスを最大化できます。
海洋に関する導入事例と洞察を見る
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。
1. 海洋・海運業はどのように改善できるのでしょうか。
海運業界には、様々なイノベーションや進歩の道があります。海運業界は、オペレーションの効率化と持続可能性の実現のために、自動化、人工知能、機械学習などを取り入れることができます。
船舶会社は、さまざまな船舶管理システム、無停電操作用の電力ソリューション、海洋管理ソフトウェア、堅牢な船舶業界ソリューションを採用できます。このようなソリューションを導入することで、海洋電気的安全を維持しながら海運業界を劇的に改善できます。
2. 海運はどのように持続可能にできるのでしょうか?
クリーン燃料はバランスシートを左右する海運業界の資産です。炭素燃料を放棄することは、混乱を招くでしょう。しかし、エネルギーの貯蔵と効率を向上させる海洋テクノロジーソリューション、業務の効率化を実現する運用措置、二酸化炭素排出量を削減する再生可能エネルギー源を採用することにより、海運業界を持続可能にすることができます。
さらに、港湾ターミナル運営者と港湾当局は、プロジェクトのコストとリスクを最小限に抑えながら、陸上電力供給機能を効率的に統合することができます。事前設計された電力ソリューションであるShoreBoX™でシームレスに実現できます。
ShoreBoX™は、稼働時間を最大化しながら完全な制御トレーサビリティとシステムのパフォーマンスを確保する、可変設定のシンプルな制御システムです。最も堅牢で信頼性の高い海洋電気製品ソリューションの1つです
3. 当社の海洋ソリューションの重要性は何でしょうか?
海運業界は、包括的で技術的に高度な海洋・海運ソリューションを採用することで、この新しい時代に適応できます。当社は、運用効率、持続可能性、安全性、信頼性などの一般的な課題に対処するための、幅広い海運業界ソリューションを提供しています。
海洋・陸上電力向けEcoStruxureは、船舶の消費電力を監視し、エネルギーと電力の節約を促進するワンストップソリューションです。これは、コネクテッド製品、エッジコントロール、アプリ、分析、サービスという3つの重要なレイヤーでIoTソリューションを提供するアーキテクチャです。さらに、船舶管理システム、スクラバー制御ソリューション、UPSユニットによる安全な電力、ShoreBoX™ソリューションも提供しています。