鉱業、鉱物、金属加工、プラント精製
鉱業、鉱物、金属加工、プラント精製
世界の資源産業は、新しく、知的で、使いやすく最適化されたプロセス制御ツールを必要としています。当社の高度な最適化ソリューションで、よりスマートな鉱業、鉱物加工、金属処理を実現しましょう。

鉱業、鉱物、金属向けのよりスマートなツールは、設備の改善と消耗品の削減に役立ちます。当社のソリューションは、プラントのオペレーションとビジネス目標を一致させます。

当社のスケーラブルなプロセスオートメーションシステムは、より良いパフォーマンスと生産性を実現するために、電源と制御を統合しています:
- 計装ネットワークとモーター駆動アプリケーションを管理するための高度なイーサネットアーキテクチャ。
- プラントの設計、運転、保守のための単一環境。
- 実際の鉱山レイアウトにマッチしたアプリケーション。
- 採掘作業専用のオブジェクトライブラリ。
- エンジニアリングコストの削減。
- メンテナンス、変更、改良、拡張の容易さ。

高度なプロセス制御は、重要な生産プロセスを安定させ、最適化します。鉱業最適化のための当社のソリューションは、お客様のプラントに以下を提供することができます。
- 製品の品質を安定させ、向上させ、ばらつきを抑える。
- 生産率と設備稼働率を最大化させる。
- エネルギー、水、化学物質の消費を削減する。
- 工場や事業運営をリアルタイムで可視化。
- データの取得、集約、管理可能な情報への変換。
- より速く、より安定したグレードの変化を得る。
- オペレーターの意思決定をサポート。

AVEVA Dynamic Simulationは包括的な動的プロセスシミュレータです。以下により工場を改善するのに役立ちます。
- プロセス設計を検証し、エンジニアリングと試運転の時間を節約する。
- オンラインになる前に制御システムを検証し、コストのかかるミスを避ける。
- 本物そっくりのプラント環境でオペレーターをトレーニングする。
- 知識移転の促進。

VR没入型のオペレータートレーニングシステム(OTS)は、忠実度の高いVR環境を提供し、さらに:
- ベストプラクティスの知識の獲得と移転をサポートします。
- オペレーターや現場作業員の作業効率を高めます。
- コストのかかる、避けられるミスを削減します。
- 不必要なメンテナンスや修理を防ぎます。

EcoStruxure Process Expertは、産業用モノのインターネット(IloT)の力を利用して、お客様の工場を未来に導きます。持続可能で生産性が高く、市場適応型のプラントを実現するため、お客様のインフラストラクチャ全体を設計、運用、維持する単一のオートメーションシステムです。

当社のソリューションが採掘効率の向上にどのように役立っているか、またサイバーセキュリティやパートナープログラムに関してどのようなものを提供しているかをご覧ください。
鉱物処理とは?
鉱物処理とは、原料鉱石から貴重な鉱物を分離し、精製物を生産する方法です。効率を改善し、エネルギーと試薬の使用量を削減し、持続可能で費用対効果の高い生産をサポートすることで、採掘作業において重要な役割を果たしています。
鉱物処理の4つのタイプとは?
鉱物処理の4つのプロセスは、粉砕、サイジング、濃縮、脱水です。これらは鉱石処理を最適化し、廃棄物を削減し、プラントの効率を向上させます。粉砕は鉱石をより小さな粒子に分解し、サイジングによりそれらをさらに処理するために分類します。濃縮により貴重な鉱物と脈石を分離し、脱水により取り扱いと輸送を容易にするために余分な水分を除去します。これらの手順は、費用対効果が高く持続可能な採掘作業に不可欠であり、高度な自動化およびプロセス制御技術によってさらにサポートされています。
金属精錬とは?
金属精錬とは、鉱石から取り出した原料金属を精製して不純物を取り除き、高品質の原料を生産するプロセスです。金属が強度、耐久性、性能に関する業界基準を満たしていることを確認するため、多くの場合、高度な熱、化学、電解法を使用します。