未来の半導体工場を建設する
よりクリーンなエネルギーの未来のためのAI
AIがどのようにグリッドを脱炭素化し、効率を高めることができるかをご覧ください。持続可能なエネルギーの未来に向けた実行可能なステップを手に入れましょう。
半導体企業は、どのようにして工場の将来を保証できるのでしょうか?
Schneider Electricでは、エネルギー効率と運用効率を向上させ、半導体産業のエネルギー方程式をバランスさせるIoT主導のソリューションを提供しています。
よりスマートな運用
施設管理、効率、データ利用、オペレータートレーニング、サポートを強化します。
資産効率の向上
IoT、エネルギー最適化、デジタルツイン、資産管理などのテクノロジーを活用できます。
持続可能性と脱炭素
デジタル化、パートナーシップ、低炭素ソリューションにより、エネルギー使用を監視し、削減します。
EcoStruxure™ for Semiconductorを見る

半導体工場の効率化を推進する
Schneider ElectricのIoT主導のソリューションが、生産期間の短縮だけでなく、製造工場の総所有コストの最適化にもどのように役立つかをご覧ください。
半導体産業向けIoTに関する最新の洞察にアクセス
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。
半導体ファブとは何か?
半導体ファブとは、マイクロチップが製造される高度に管理された製造施設である。高度な設備、クリーンルーム、精密な化学的・物理的プロセスを用いて、世界中の電子機器に使用される集積回路を製造しています。
半導体製造工場はどのように機能するのか?
半導体製造工場では、積層、パターニング、ドーピング、エッチングを通じてシリコンウエハー上にチップを製造する。クリーンルームは汚染から保護し、自動化、ロボット技術、厳格な環境制御が信頼性の高い半導体生産を保証する。
半導体製造における主な工程は何ですか?
半導体工場における主要なプロセスには、ウェーハ前処理、フォトリソグラフィー、エッチング、イオン注入、化学洗浄、パッケージングなどがあります。各工程で複雑な回路を層ごとに構築し、電子機器用の機能的なマイクロチップを形成する。
半導体製造工場において、なぜエネルギー効率が重要なのでしょうか?
半導体製造工場では、クリーンルーム、冷却、設備のために大量のエネルギーを消費する。効率の向上は、この資源集約型産業において、運営コストの削減、持続可能性の向上、炭素排出量の低減、そして信頼性の高い生産を支える。
シュナイダーエレクトリックは半導体製造施設をどのように支援していますか?
Schneider Electricは、エネルギー管理、デジタル監視、電力の信頼性、クリーンルーム制御、持続可能性ソリューションを提供しています。その技術は、半導体製造工場の稼働率向上、エネルギー浪費の削減、そして地球規模の環境目標達成を支援します。
ファブにおける稼働時間と信頼性を向上させるデジタルソリューションとは何か?
産業用IoT、デジタルツイン、予知保全、リアルタイム監視、自動制御システムは、半導体工場で故障を早期に検出することでダウンタイムを削減します。彼らは運用を最適化し、設備の安定した電力および環境条件を確保する。
半導体製造工場が現在直面している主な課題は何ですか?
課題には、高いエネルギー需要、サプライチェーンの遅延、コスト上昇、急速な技術変化、熟練労働者の不足、歩留まり向上の必要性、そして厳格な品質・信頼性基準を維持しながら先進ノードをスケールアップする圧力などが含まれる。
信頼性が高く、効率的で、持続可能な未来の半導体工場を実現するには?
半導体は自動車から携帯電話まで、あらゆるものに電力を供給しているため、チップメーカーは市場の持続可能性とエネルギー需要を満たしながら、生産を加速させなければなりません。エレクトロニクス製造から新しい半導体工場の建設まで、さまざまな産業において、企業はエネルギー方程式をより適切に管理するためのよりスマートなソリューションを求めています。Electricity 4.0を活用することで、半導体企業向けに効率性、回復力、持続可能性を確保する業界最高水準のソリューションを開発します。私たちは、半導体産業における市場投入時間の重要性を理解しており、設計・建設から運用・保守に至るまで、プロジェクトの展開時間を確保するための献身的なサポートを提供しています。