슈나이더 일렉트릭, ‘에코스트럭처 트라이코넥스 세이프티 뷰’ 신규 버전 출시
• TÜV 안전 및 사이버 보안 인증된 알람 및 바이패스 관리 소프트웨어로 인명, 생산성 및 수익성 보호
• 디지털화 및 데이터 분석을 통해 공장 운영 위험, 다운타임 및 생산 손실 감소
• 사용하기 쉽고 엔지니어링이 간편하여 ROI 및 총 소유비용을 개선해 수익성 확보
한국, 2021년 5월 18일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)이 에코스트럭처 트라이코넥스 세이프티 뷰 (EcoStruxure Triconex Safety View) 신규 버전을 출시했다.
산업 프로세스 안전 시스템은 안전하지 않은 공정 상태를 예방하고, 때로는 셧다운을 통해 불안정한 공정을 정지시켜 안전한 상태로 만들도록 설계되었다. 이 시스템은 인명, 자산, 생산 및 환경을 보호하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 항상 켜져 있어야한다. 일상운전 중에 바이패스를 하거나 알람을 꺼둘 시에는 전체적인 공정 운영 위험성과 공장의 안전에 직접적인 영향을 준다. 운전 부서는 무엇이 바이패스 되었는지 주시하고 운영 및 수익성에 영향을 미치는 중요한 공정 상태 및 알람에 주의해 위험을 관리해야 한다.
슈나이더 일렉트릭의 에코스트럭처 트라이코넥스 세이프티 뷰(EcoStruxure Triconex Safety View)는 업계 최초로 안전 및 사이버 보안 인증을 모두 받은 바이패스 및 알람 관리 기능을 갖춘 소프트웨어 애플리케이션이다. 운전자, 유지보수 엔지니어 및 플랜트 관리자는 향상된 디지털 기능을 통해 바이패스 상태를 확인하고, 공정 가동부터 정지 과정까지 발생하는 위험 상황을 실시간으로 볼 수 있다.
에코스트럭처 트라이코넥스 세이프티 뷰(EcoStruxure Triconex Safety View)는 설비 중단을 예방하여 가동 시간을 개선하는 동시에 유지보수 및 엔지니어링 비용을 줄여준다. 이를 통해 운영의 수익성 개선은 물론, 더 나은 총 소유 비용(TCO)을 제공한다.
이 소프트웨어는 글로벌 검증 기관인 ‘티유브이 라인란드(TÜV Rheinland)’에서 IEC 62443-4-2에 따른 보안 레벨 SL1과 IEC 61508에 따른 Systematic Capability 3(SC3) 인증을 받아 안전 무결성 레벨 3 (SIL 3)의 안전 관련 설비에까지 사용할 수 있어 석유 및 가스, 정유, 전력 등 고위험 산업군에서 안전, 사이버 보안, 위험 감소 및 지속적인 운영에 대한 엄격한 요구 사항을 충족한다.
슈나이더 일렉트릭의 공정 자동화 부문 부사장 하니 푸다(Hany Fouda) 는 “고객들은 비용 절감, 수익성 향상 및 지속 가능성 목표 달성에 대한 압박을 받고 있다. 이러한 목표를 달성하고 운영 및 비즈니스 의사 결정을 개선하기 위해 고객들은 새로운 디지털기반의 운영 전략을 구현하여 자산과 운영의 생산성, 효율성, 신뢰성 및 보안을 향상시키고 있다” 며, “슈나이더 일렉트릭 에코스트럭처 트라이코넥스 세이프티 뷰(EcoStruxure Triconex Safety View)는 작업자에게 플랜트 상태에 대한 실시간 뷰를 제공하기 때문에 작업자, 생산 및 이익에 대한 위험을 더 빠르고 더 신속하게 관리할 수 있다. 이를 통해 고객들은 궁극적으로 장기적으로 비즈니스에서 더 나은 수익성과 지속 가능성을 실현할 수 있을 것”이라고 전했다.
슈나이더 일렉트릭 에코스트럭처 트라이코넥스 세이프티 뷰(EcoStruxure Triconex Safety View)에 대한 자세한 정보는 슈나이더 일렉트릭 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
Wiztrust의 블록체인 인증 플랫폼 채택
2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.