슈나이더 일렉트릭 코리아, EPC 및 데이터센터 산업 고객 대상 이노베이션 데이 개최
이노베이션 데이 11월 13일 개최, 9개 기술 세션 통해 글로벌 시장 전략 및 솔루션 공유
한국, 2025년 10월 23일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭 코리아(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 권지웅)가 EPC, 플랜트&인프라, 데이터센터 산업 고객을 대상으로 ‘이노베이션 데이(Innovation Day: EcoStruxure for Contractors, Seoul 2025)’를 개최한다.
전 세계 산업 시장에서 디지털 전환과 탈탄소화가 가속화되면서, 어느 때보다 지속가능성과 효율성 확보를 위한 기술 혁신이 절실한 시점에 놓여 있다. 특히 EPC 및 플랜트 산업은 탄소중립 목표에 부합하는 설계·시공 역량, 에너지 효율 중심의 스마트 인프라 구축 전략을 필요로 하고 있다. 데이터센터 산업 또한 AI, 클라우드, 빅데이터 수요 증가에 따라 고밀도 전력 인프라와 냉각 시스템의 고도화가 필수적이며, 동시에 전력 수급 제약과 에너지 소비 문제를 해결하기 위한 친환경 기술 도입이 중요한 과제로 떠오르고 있다.
이러한 산업 환경 속에서 열리는 ‘이노베이션 데이’는 급변하는 시장 요구에 선제적으로 대응할 수 있는 디지털 기반의 스마트 솔루션과 전략을 제시하고 공유하는 기회를 제공한다.
이번 이노베이션 데이는 오는 11월 13일(목), 오전 10시부터 오후 4시 30분까지 진행된다. 총 9개의 기술 세션과 함께 슈나이더 일렉트릭은 EPC, 플랜트&인프라, 데이터센터 산업을 위한 북미 시장 확장 전략과 스마트 인프라, 탄소중립 실현을 위한 차세대 디지털 솔루션을 소개한다. 더불어, 지속가능한 파트너십 모델 기반의 글로벌 성장 로드맵과 전략적 인사이트도 함께 제시할 예정이다.
슈나이더 일렉트릭 코리아의 전문가들이 직접 발표하는 기술 세션은 산업 전반의 디지털 전환과 지속가능성 강화를 위한 주제들로 구성됐다. 세션에서는 ▲글로벌 EPC 트렌드와 스마트 인프라의 미래 ▲EPC 기업을 위한 탈탄소 가속화 전략 ▲AI 데이터센터 구축을 위한 최적화 전력 시스템 제안 ▲EcoStruxure Power & Process와 스마트 유틸리티 통합 전략 ▲엔지니어링 강화를 위한 글로벌 배전반 설계 기준 ▲북미시장 확대를 위한 UL 인증 SPD 및 산업용 Arc-less ATS 소개 ▲차세대 디지털 배전반 MCset & Evopact ▲안전 규제 대응을 위한 TMR 기반 SIS-Triconex ▲스마트 건설 및 유틸리티 환경에서의 고조파 저감 솔루션과 모터 케이블 길이에 따른 설계 제안 등이 발표될 예정이다.
AI 데이터센터, 스마트 공장, 해양 플랜트 등 전력 품질이 핵심적인 산업 환경에 필요한 다양한 데모 전시도 진행된다. 전기 설비를 과도한 이상 전압으로부터 보호하는 ▲SPD, 절체 시 전기 아크(Arc)가 발생하지 않도록 설계된 자동 절체 스위치 ▲ATS(Automatic Transfer Switch), ISO 국제 에너지 인증 획득 및 전력 품질 관리를 위한 최고의 솔루션 ▲에코스트럭처 파워 모니터링 엑스퍼트(EcoStruxure Power Monitoring Expert, PME), SF6 Free 친환경 디지털 고압배전반 ▲SM AirSeT을 확인할 수 있다.
이외에도 산업용 안전 계장 시스템 ▲Triconex Safety Systems, 친환경 디지털 몰드 변압기 ▲Trihal 등을 포함해 총 9개의 데모가 전시될 예정이다.
아울러 이번 행사에서는 설문에 참여한 분들을 위해 여행용 고급 멀티 어댑터를 제공할 계획이다. 또 행사 종료 후에는 럭키드로우 이벤트를 진행한다. 당첨자들에게는 ‘삼성전자 미니빔 프로젝터(1명)’, ‘애플워치SE(1명)’, ‘풀리오 목어깨 마사지기 V3(1명)’를 증정할 예정이다. 사전등록자에 한해 호텔 무료 주차 및 점심식사도 제공된다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 파워 시스템 사업부 남정화 본부장은 “슈나이더 일렉트릭은 복잡한 프로젝트 환경 속에서도 EPC 기업이 디지털 기술과 통합 에너지 관리 솔루션을 통해 설계부터 운영까지 전 과정의 가시성과 안정성을 높이며, ESG 기준을 충족하는 스마트 인프라 구축을 지원하고자 한다”며 “이번 이노베이션 데이는 슈나이더 일렉트릭의 글로벌 프로젝트 경험과 산업별 전문성을 바탕으로 단순한 기술 공급자가 아닌 전략적 파트너로서의 역할을 강조하고자 한다. 특히 EPC 기업의 경쟁력 강화를 위해 글로벌 인사이트와 실질적인 기술 전략을 공유하고, 고객과의 동반 성장을 모색하는 의미 있는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.
한편, 슈나이더 일렉트릭이 개최하는 ‘이노베이션 데이’는 11월 13일(목)에 웨스틴 서울 파르나스 호텔 아틀라스홀에서 열린다.
첨부 파일
Wiztrust의 블록체인 인증 플랫폼 채택
2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.