브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭, 2025년 3분기 지속가능성 성과 발표...'탄소 제로 프로젝트' 목표 조기 달성

공급망 탄소 배출 53% 감축 및 7억 9,200만 톤 CO₂ 절감 지원

한국, 2025년 11월 18일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 권지웅)이 2025년 3분기 지속가능경영 성과를 발표했다. 

이번 성과는 유엔의 지속가능발전목표(UN SDGs)를 기반으로 추진 중인 ‘슈나이더 지속가능성 임팩트(Schneider Sustainability Impact, SSI) 2021–2025’ 프로그램의 일환으로, 기후·자원·신뢰·동등한 기회·세대·지역 등 6개 부문에서 11개의 글로벌 목표와 200개의 지역 목표 달성을 위해 진행되고 있다.

올해 3분기 슈나이더 일렉트릭은 SSI 8.52점을 기록하며 연말 목표인 8.80점에 근접했으며, 2025년 최종 목표 달성을 위한 꾸준한 진전을 이어가고 있다.

이번 분기의 가장 큰 성과는 공급망 탄소 저감 프로그램인 ‘탄소 제로 프로젝트(Zero Carbon Project)’의 조기 완료다. 이 프로젝트를 통해 주요 협력업체들의 이산화탄소(CO₂) 배출량이 평균 53% 감소했으며, 2025년 목표가 한 분기 앞서 달성됐다. 현재까지 전 세계 1,000여 개 협력업체가 참여하고 있으며, 슈나이더 일렉트릭은 파트너사별 탈탄소 로드맵, 기술 교육, 재생에너지 전환 가이드 등을 제공하며 지속가능한 공급망 생태계를 강화하고 있다.

또한 슈나이더 일렉트릭은 2018년 이후 자사 제품과 솔루션을 통해 누적 7억 9,200만 톤의 CO₂ 감축을 지원하며 2025년 목표인 8억 톤 달성에 바짝 다가섰다. 이와 함께 지난 9월 ‘뉴욕 기후 주간(Climate Week NYC 2025)’에서 Scope 3 탈탄소화 이니셔티브 확대 계획을 발표하며 글로벌 산업 전반의 탄소 감축 노력을 주도하고 있다.

세계경제포럼(WEF)으로부터 ‘지속가능 디자인 우수상’을 수상한 AirSeT 스위치기어는 SF₆(육불화황) 대신 청정 공기와 진공 기술을 적용해 온실가스 배출을 줄이는 동시에, 더욱 안전하고 스마트한 전력망 운영을 가능하게 하는 친환경 기술로 평가받고 있다. 

한편, 슈나이더 일렉트릭은 2009년부터 진행해 온 ‘에너지 접근성(Access to Energy)’ 프로그램을 통해 6,000만 명 이상에게 전력 접근성을 제공하며 2025년 목표를 이미 초과 달성했다. 이 프로그램은 마이크로그리드 등 분산형 에너지 솔루션을 기반으로 지역사회가 자체적으로 에너지를 생산·운영할 수 있도록 지원하고 있다.

슈나이더 일렉트릭 최고 지속가능성 책임자(CSO) 에스테르 피니도리(Esther Finidori)는 “지속가능성은 이제 기업의 핵심 경쟁력이다. 기술은 이미 준비되어 있고, 기업들은 탈탄소화 추진에 속도를 내고 있으며, 조직 구성원들도 변화를 주도하고 있다. 슈나이더 일렉트릭은 이러한 전환을 이끌며, 지속가능성을 혁신과 협업의 중심에 두고 있다”고 전했다.

Wiztrust의 블록체인 인증 플랫폼 채택

이 페이지 공유: