브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭, '코마린(KORMARINE) 2025' 참여... 조선·해양 산업을 위한 솔루션 소개

탄소중립, 디지털 전환, 운영 회복탄력성에 대응할 수 있는 포괄적 솔루션 전시

한국, 2025년 9월 23일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭 코리아(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 권지웅)가 오는 2025년 10월 부산 벡스코에서 열리는 세계 최대 규모의 조선·해양 산업 전문 전시회인 ‘코마린(KORMARINE) 2025’에 참가한다.

1980년에 첫 선을 보인 이래 올해로 24회째를 맞이하는 코마린(KORMARINE)은 대한민국 최대 규모의 조선·해양·에너지 산업 전문 전시회로 자리 잡았다. 올해는 ‘에너지 전환과 탄소중립’이라는 공동 과제에 대해, HD현대, 삼성중공업, 한화오션 등 대한민국을 대표하는 조선 기업을 비롯해 스웨덴, 네덜란드 등 15개국 이상이 국가관 형식으로 참가해 각 국의 첨단 기술을 선보일 예정이다. 

슈나이더 일렉트릭은 이번 코마린 2025에서 ‘넷제로 시대의 항해, 디지털 전환과 회복탄력성을 위한 임팩트(Navigating the Net-Zero Ocean, IMPACT for Digitalization and Resilience)’라는 주제를 기반으로, 조선·해양 산업이 당면한 핵심 과제인 탄소중립(Net-Zero), 디지털 전환(Digital Transformation), 운영 회복탄력성(Operational Resilience)에 대응할 수 있는 포괄적 솔루션을 전시한다. 슈나이더 일렉트릭은 글로벌 선도 기업으로서의 경험과 노하우를 바탕으로, 해양 산업의 고객들이 효율성과 안정성, 지속가능성을 동시에 확보할 수 있도록 지원할 예정이다. 

먼저 탄소중립(Net-Zero) 존에서는 슈나이더 일렉트릭의 IoT 기반 디지털 솔루션인 에코스트럭처(EcoStruxure)를 활용한 마린 솔루션을 그래픽월을 통해 만나볼 수 있다. 해당 그래픽월에서는 해양 업계의 에너지 효율을 극대화하는 슈나이더 일렉트릭의 다양한 제품군과 통합 에너지관리 서비스를 한 눈에 확인 가능하다.  

또한 슈나이더 일렉트릭의 통합 전력 관리 플랫폼인 ‘에코스트럭처 파워 모니터링 엑스퍼트(EcoStruxure Power Monitoring Expert, PME)’가 소개된다. PME는 선박과 해양 플랜트의 전력 소비를 실시간으로 모니터링하고, 에너지 사용 패턴을 분석해 효율을 극대화할 수 있는 디지털 플랫폼이다. 이를 통해 운영자는 불필요한 에너지 낭비를 줄이고, 탄소 배출을 최소화할 수 있다. 특히 IMO(국제해사기구)의 환경 규제가 강화되는 상황에서, PME는 조선·해양 기업이 국제 규제 기준을 충족하면서 동시에 경쟁력을 유지할 수 있도록 돕는다. 

운영 회복탄력성(Operational Resilience) 존에서는 안정적인 전력 공급과 긴급 상황 대응을 위한 핵심 솔루션이 전시된다. 차폐형 고체 절연 시스템에 기반한 ‘프림셋(PremSet)’은 차세대 고압 (MV) 스위치 기어로, 가압 발생 시에도 사고가 발생하지 않으며 물이 프림셋 주변으로 차올라도 정상적인 운전이 가능하다. 

또한 해양 산업의 까다로운 환경에서도 안정적인 전력을 보장하는 단상 UPS 솔루션도 만나볼 수 있다. 이는 선박 및 통신 장비의 연속 가동을 지원하며, 소형 설비에도 최적화된 전원 보호 기능을 제공해 해양 산업 전반에 걸쳐 신뢰성 있는 운영을 가능하게 한다.

디지털 전환(Digital Transformation) 존에서는 대표적으로 ‘마스터팩트MTZ 액티브(MasterPacT MTZ Active)’를 선보인다. 마스터팩트MTZ 액티브는 즉각적인 대응 능력을 갖춘 디지털 차단기로, 고장이나 이상 상황 발생 시 신속히 문제를 차단해 선박 및 해양 플랜트의 연속 가동을 보장한다. 디지털 기반의 아키텍처를 통해 원격 진단과 업그레이드가 가능해 유지관리 효율성 또한 뛰어나다. 

이와 함께 지난 6월에 출시한 프로페이스(Pro-face)의 HMI ‘GP6000’도 확인 가능하다. GP6000은 산업 자동화 현장에서 설비 상태를 실시간으로 모니터링하고 제어하는 HMI 솔루션으로, 다양한 화면 사이즈와 모듈형 구조, 높은 해상도 및 디스플레이 품질을 바탕으로 최적의 구성과 성능을 제공하는 최신형 인터페이스 제품이다. 고객의 요구에 맞춰 어드밴스드 모델과 스탠다드 모델 두 가지로 구분되어 있으며, 어드밴스드 모델은 올해 말 출시될 예정이다. 

슈나이더 일렉트릭 코리아 권지웅 대표는 “조선·해양 산업은 글로벌 에너지 전환과 탄소중립 실현을 위한 중요한 산업군이며, 무엇보다 안정적이고 효율적인 운영이 요구되는 분야”라며 “슈나이더 일렉트릭은 글로벌 리더십과 현지 경험을 기반으로 디지털 전환, 에너지 최적화, 운영 회복탄력성을 실현할 수 있는 임팩트 솔루션을 제공함으로써 고객이 지속가능성과 경쟁력을 동시에 확보하도록 지원하겠다”고 말했다.

관련 담당자

  • 권지웅 (Ji-Woong Kwon)

    슈나이더 일렉트릭 한국·몽골 대표
    권지웅 사장은 2025년 1월부터 슈나이더 일렉트릭 코리아 사장(Cluster President)으로서 한국 시장의 지속 가능한 성장과 비즈니스 혁신을 이끌고 있다. 그는 IT와 OT 통합을 기반으로 하는 4차 산업 혁명 대응 전문 역량을 보유하고 있으며, 다양한 산업군에서의 깊은 인사이트를 바탕으로 에너지 관리, 산업 자동화, 디지털 전환을 주도해 왔다.
    자세히 보기

첨부 파일

  • [보도자료] 슈나이더 일렉트릭, '코마린(KORMARINE) 2025' 참여... 조선·해양 산업을 위한 솔루션 소개.pdf

    PDF, 문서
    23/09/2025
    자산 보기

Wiztrust의 블록체인 인증 플랫폼 채택

이 페이지 공유: