브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you replace the overloads on the GV2, GV3 or GV7 starters?

Issue:
Are the bimetallic units in the GV starters replaceable?

Product Line:
IEC Contactors and Starters

Environment:
GV Manual Starters and Protectors

Cause:
Maintenance

Resolution:
The overload bimetal elements are not replaceable on these type starters, replace the complete unit only.