브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for an electrical interlock for 9422 disconnect switch?
Issue:
9422 auxiliary contact

Product Line:
Operating Mechanisms and Disconnect Switches

Environment:
Class 9422 Flange Mounted and Cable Operated

Resolution:
The electrical interlock for a 9422TC1, 9422TC2, or 9422TC3 is 9999R45 for single pole, double throw or you may use a 9999R46 for double pole, double throw.
See table for the rest:

electrical interlocks