브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are barrier kits available for the 9422ATF11, 9422ATF12 or 9422ATF13 200A or 9422TG 400A switches?
Issue:
Do we have fingersafe covers for the 9422ATF11, 9422ATF12, 9422ATF13 or 9422TG Operating mechanisms?

Product Line:
Operating Mechanisms and Disconnect Switches

Environment:
9422 Disconnect Switches

Resolution:
No. Barriers are currently only available up to the 100A mechanism, 9422TE.