브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do you calculate the ATV312 drives efficiency?

Issue:
Efficiency calculation on ATV312

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Efficiency ratings for the ATV312 drives

Resolution:
KW / (KW + Watts Loss) = Efficiency at rated load.
e.g. 2000 \ (2000 + 123) = 94.7% for the ATV312HU22M2.