{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why would I need to use the 24VDC adapter when using the APC Isolated Extension Cable?
"When attempting to connect a system running PowerChute plus in simple signaling through an Isolated Extension Cable (IEC), you must use a 24VDC adapter to power the UPS End Unit of the IEC.

The server side is powered off of the serial port itself. Therefore, the DC adapter is not required. This adapter is available for purchase on APC's Web site (www.apcc.com). Users may also find an equivalent power adapter at their nearest electronics store. The specifications for the 24VDC adapter follow:

Input: 120 VAC 60Hz 16W

Output: 24VDC 400mA"

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군