브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: Symmetra RM 6kVA Module Replacement Procedure

Issue
I need to install or replace a module in my Symmetra RM 6kVA UPS system.  How do I do this?

Product Line
Symmetra RM 6kVA

Environment
All Serial Numbers

Cause
Symmetra UPS are designed with modularity so that modules can be added or replaced as needed.  This document contains video to aid the user in performing the installation of a new module or replacement of an existing module.

Resolution
The following videos detail the process of replacing the Intelligence, Battery, and Power Modules in the Symmetra RM 6kVA UPS.