FAQ 검색
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"키워드로 검색 또는 질문","searchBtn":"검색","error":"검색할 키워드를 입력하십시오."}}
EOCR 의 최소 측정 전류 셋팅방법
EOCR 제품을 사용하여 MCCB반을 구성하였는데 전류가 표시되지 않습니다.
3DM2-WRDUW 사용하고 있으며, 모터는 0.2Kw 380Vac 3상 이며 운전전류는 0.25A 정도 됩니다.답변 : EOCR 디지털 제품의 경우 0.4A이상부터 전류표시가 가능합니다.(적용모델 : 3DE,FDE,3EZ,FEZ,3E420,FE420,PMZ,PFZ,3DM2,FDM2,3MZ2,FMZ2,I3DM,IFDM,I3MZ,IFMZ,I3M420,IFM420)운전 전류가 0.25A이면 EOCR 표시창에 전류가 000으로 표시 됩니다.
해결방법
이럴 경우에는 아래 그림처럼 CT에 모터 전력선을 2회 관통하고, CT 설정을 2t로 설정하시면 됩니다.
자세히 알아보기
{"support":{"yesButton":"예","noButton":"아니오","feedback":{"title":"어떻게 개선할 수 있겠습니까?"},"submitButton":"제출","successMessage":"의견 주셔서 감사합니다.","title":"도움이 되었습니까?","feedbackPercentLabel":"의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.","captcha":{"error":"확인란을 선택하십시오"}}}
자세히 알아보기