브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: Programming an ATV312 drives for 3 wire control ?
Issue:
How do you set up the ATV312 drives for 3 wire control?

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Needs to set up the ATV312 drive for 3 wire control.

Resolution:
Under the I/O menu, set parameter tCC to 3C.
Wire a normally closed momentary STOP switch between terminals +24 and LI1 and a normally open momentary START FORWARD switch between +24 and LI2.  If reverse is also desired, wire a normally open momentary START REVERSE switch between +24 and LIx, defined by the reverse assignment parameter rrS in the I/O menu.