브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a way to get more torque out of the motor when running at lower speeds with an ATV312 drive?
Issue:
How to increase the torque out of a motor when running at lower speeds with an ATV312 drive

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
More torque

Resolution:
First, verify that the motor data is correct in the drC menu.  Then set UFt to L.  In the SEt menu, increase UFr to provide higher torque output.