브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
The ATV312 has +24Vdc on logic inputs where no wires are connected?
Issue:
ATV312 measuring +24Vdc with no wires on logic inputs.

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Expecting 0Vdc on the logic inputs until 24Vdc is applied to them.

Resolution:
The Sink / Source switch needs to be in the source position for active high logic input operation.