브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum current value which can go through CSH30 primary (P1-P2)?

Product Line
CSH30

Resolution
Withstanding characteristics of CSH30 are:

Continuous overload : 300 A primary
1 second overload : 12.5kA primary
Limiting dynamic value : 32kA peak (one time)

Within these limits Sepam will continue to work properly.