브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the replacement of the XBTG6330?
The XBTGT6330 was the replacement for the XBTG6330 but it is now obsolete.

The XBTGT6330 has been replaced with the HMIGTO6310 or the HMIG3U + HMIDT642 screen

Both targets have the same cutout dimension.  See attachment for specification

Vijeo Designer V6.2 SP6 is required.  If the current application is older than V5.0 it will need to be updated.

You can contact Schneider Electric tech support for the update.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Transition Tool for XBTGT6330.pdf [826.96 KB]