브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which Magelis XBT-GT HMIs supports an analog camera?

Issue
Which Magelis XBT-GTs supports an analog camera?

Product Line
XBTGT Series HMI (no longer commercialized)

Resolution
There are 4 XBTGT targets that support video:
XBTGT4340
XBTGT5340
XBTGT6340
XBTGT7340.

They all have one analog video input. Therefore, for any of these targets, you can connect one video source.