브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Quantum CPUx13 EXEC rev 2.43 and 2.44 use wrong time base

Goals and Symptoms

The EXECs rev 2.43 and 2.44 for the Quantum CPU 113 02 / CPU 113 03 / CPU 213 04 (q186v243.bin, q186v244.bin)

    • and CPU 113 02S /CPU113 03S / CPU 213 04S (q1sv243E.bin and q1sv244E.bin) use a wrong time base.
      The time base is about 20% too fast.

Facts and Changes

The bug results in wrong time behavior of:
- System functions like Online PLC scan time and the application watch dog timer.
- All time dependent IEC-EFBs like TON, TOF, FREERUN, SYSCLOCK etc.
- All time dependent LL984-Instructions like T.01, T0.1, T1.0, PCFL etc.

The internal RTU time (Time of Day clock) is not affected.

Previous Concept 2.6 SR4 (PN:33002308.07) contained the EXEC version 2.43.
Meanwhile the Concept V2.6 SR 4 CD has been updated. PV08/RL08 contains EXEC rev 2.45
Patch B for Concept 2.6 SR4 contains the EXEC version 2.44.
Patch C for Concept 2.6 SR4 contains the EXEC version 2.45.

Causes and Fixes

Use EXEC rev 2.45 (q186v245.bin or q1sv245E.bin) or higher EXEC s also are available on www.telemecanique.com

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군

도움이 필요하신가요?

  • 제품 선택기

    애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 견적 받기

    영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

  • 구매처

    해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 지원 센터

    한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.