{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to use a three phase 120V L-N through a potential transformer for control power to the CM4000 that is 69V L-N
Issue
User wants to use three phase 120V L-N through a potential transformer for control power to the CM4000 that is 69V L-N

Product Line
CM4000

Environment
Wiring

Resolution
Yes, the circuit monitor can be used with line-to-line rated PT's connected line to neutral, which results in a line-to-neutral voltage of 69.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군