브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the maximum number of Digital Inputs available on a CM4000 series meter?

Product Line
CM4000
CM4250
CM4000T

Resolution
The maximum number of Digital Inputs available on a CM4000 is 16.

Eight digital inputs are available on the I/O Extender via the IOX08 option and digital inputs are available with the digital I/O option card IOC44.