{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can I find the serial number of a CM2000 by reading registers?

Issue
Finding the serial number of a CM2000

Product Line
CM2000

Environment
Serial Number

Resolution
The CM2000 serial number can be found by reading register 2096 and 2097. Use the following formula to find the serial number. If register 2096 is negative then the Serial Number = (reg.2097 x 2^16)+(reg.2096 + 2^16). If register 2096 is positive Serial Number = (reg.2097 x 2^16)+(reg.2096)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군