브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the screw size and wire sizes for the CT and PT terminal connections on the CM4000 series meters?
Issue
What are the screw size and wire sizes for the CT and PT terminal connections

Product Line
CM4000
CM4250
CM4000T

Environment
Hardware Specifications

Resolution
The terminal screws are 4mm with a 0.7 pitch. Each meter is supplied with spade lugs that accommodate 10-12 AWG wire.