{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the control power requirements for the Enercept Network Adapter (ENA)?

Issue
What are the control power requirements for the ENA?

Product Line
Enercept Meter, ENA

Cause
User would like to know control power range for ENA

Environment
Installing ENA

Resolution
The control power requirements for the ENA (Enercept Network Adapter) are as follows: 9-30Vdc or 12-24Vac ; not including power factor, 1.5W max, 125mA max @12Vdc, 65mA max @24Vdc.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군