브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I use my 8600 Form 9/9S meter with a different Volts mode/wiring scheme?

The 8600 meter is very versatile in its ability to be altered. If you look at the Installation Guide you will notice many form factors and wiring schemes in each.
The wiring schemes for other form factors can be used for your meter as long as two requirements are met:

  1. The necessary Voltage/Current inputs exist
  2. The Volts mode (in the basic setup) is matched to the wiring scheme you are using