브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ION7650 or ION7550 meter gives Error 195 on the front panel

Issue
Error 195 appears on the front panel of an ION7650 or ION7550 meter

Product Line
ION7650

ION7550

Environment
HMI of meter

Resolution

If Error 195 appears on the front panel of an ION7650 or ION7550 meter, upgrading the firmware to version (v352) or later will resolve this issue.