브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the ION7700 be calibrated to the ANSI C12.20 class 0.2 accuracy standard?

No, certain energy levels meet the 0.2 accuracy standards (kVAh, kWh), but others fall short (kVARh). Since all parameters do not meet the standard it is not possible to classify the meter with the C12.20 class 0.2 accuracy standard.