브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Do PowerLogic and ION meters use DHCP to dynamically determine an IP address?

Issue
Do PowerLogic and ION meters use DHCP to dynamically determine an IP address?

Product Line
PowerLogic
ION

Environment
Communication Protocols

Resolution
With the exception of the E4800, EM4800, PM55XX, PM8000 and ION9000 meters, PowerLogic and ION Meters do not have DHCP capability.