브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the 7x50 meter be upgraded in the field to comply with the EN50160 standard?

Issue:
User would like to enable EN50160 capabilities on an ION7x50 meter

Product Line:
ION7650/7550 Meters

Environment:
Power Metering

Resolution:
The meter can be upgraded in the field to comply with the EN50160 standard, uploading the PQ template attached to this article onto the meter. The template can be uploaded to the meter using ION Setup. There is a  potential issue if the template on the meter is customized, the customized portion will need to be ported over to the new template.


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
7650_v370_FAC-PQ-61850_V3.6.0.0.0.dcf [984.62 KB]