브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do you replace the backlight in the Magelis XBTG2120, XBTG2130 or XBTG2220 using the XBTZG12 replacement?

Issue
How do you replace the backlight in the Magelis XBTG2120, XBTG2130 or XBTG2220 using the XBTZG12 replacement?

Product Line
Magelis XBTG Series

Environment
Physical HMI

Resolution
Attached in the "XBTZG12_replacement_backlight.zip" file you will find the procedure for replacing the backlight.
"XBTZG12 replacement backlight.pdf" is contained inside the zip.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
XBTZG12_replacement_backlight.zip [1.27 MB]