브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does Square D have a replacement for the Control Power Module (CPM48)?

The CPM48 is a DC to DC converter designed for use with Circuit Monitors that require 100v DC for control power. As of 7/2007 the CPM is obsolete and there is no replacement.