{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the din rail mounting kit part number for the ATV312?
Issue:
Part number for ATV312 Din rail mounting kit

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Desire to utilize din mounting kit option

Resolution:
The part numbers need to order the mounting kit for this drive are VW3A9804 and VW3A9805.

VW3A9804 covers the following range of drives: ATV312....
018M2, H037M2, H055M2, H075M2, H018M3, H037M3, H055M3, H075M3

VW3A9805 covers the following range of drives: ATV312....
HU11M2, HU15M2, HU11M3, HU15M3, HU22M3, H037N4, H055N4, H075N4, HU11N4, HU15N4, H075S6, HU15S6
Note: The din rail mounting kits are only available for the above drives.

Note: Other drives not list above do not have a din rail kit.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군