{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
G3200: Why are the upperBound and lowerBound for Modbus registers not behaving as expected?

If RegisterType is m/M, then optional field for scaling and offset looks like

size:scale:[lowerBound:]upperBound;O:offset

The lowerBound and upperBound must be entered in hexadecimal format.

For more information on optional fields, refer to the PowerLogic G3200 Modbus-to-IEC 61850 Server User's Manual, PLSED309028EN.

슈나이더 일렉트릭 Korea