브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the E-stop switch on the Magelis XBTGH2460 be replaced with a different type of switch?
Issue
Can the E-Stop switch on the Magelis XBTGH2460 be replaced with a different type of switch?

Product Line
Magelis XBTGH2460

Resolution
No, you can not change the E-Stop button on the Magelis XBTGH2460 to a different type.  It is internally wired for that specific E-Stop and other switch will not function properly.