브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the default directory for ICD files installed with the SFT common library?

Issue
Need the default ICD file for a SEPAM relay.

Product Line
CET850
ICE61850

Resolution
The default directory is as follows:

Install drive (Typically C) > Program Files (X86) (Only X86 if installed on a 64-bit operating system) > Schneider > SFTCommon > IEC61850 > Edition_1 > ICD

This directory contains all of the ICD files that CET850 contains.