오늘 무엇을 도와드릴까요?

What is the Enercept Voltage Lead Length?

Issue:
What is the Enercept Voltage Lead Length?

Product Line:
Enercept Meter

Environment:
Enercept Meter

Resolution:

The voltage lead is approximately 40" from the CT.  From the end of the fuse box to the end of the voltage lead it is about 24"

Voltage Lead Length

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.