브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the wiring differences when replacing a ATV28 with a ATV312 drive?

Issue:
Wiring differences between ATV28 and ATV312.

Product Line:
All range ATV312

Environment:
All environments

Cause:
Replacing an ATV28 with ATV312

Resolution:

All the terminals are the same, except these:
AIC in ATV28  =  AI3 in ATV312
AO in ATV28  =  AOC in ATV312

When using external 24VDC, ATV312 needs the 0V in the CLI, and the switch must be set to CLI.