브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
On the ATV312, what is parameter CL1?
Issue:
Function for parameter CL1 on an ATV312

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
None

Resolution:
CL1 sets a threshold to limit the current output to the motor.  It is used to limit stress on the motor and load when conditions are abnormal.
Typically this value is set at 1.2 X motor FLA for variable torque loads and at 1.5 X FLA for constant torque loads.