브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
In programming PID, what does parameter FbS do on an ATV312 drive?
Issue:
Parameter FbS (feedback scale factor)

Product Line:
ATV31 and ATV312

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The parameter FbS is a parameter that can be used to scale the reference according to the range of the feedback sensor.
Example: Regulating pressure
PI reference range of process, 0-50 psi (0-100%)
Range of pressure sensor, 0-100 psi
FbS = Max sensor range / Max process range
FbS = 100/50 = 2