브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can a logic input be used as a scope trigger in SoMove?
Issue:
SoMove O-scope trigger function

Product Line:
ATV12, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATS22, ATS48, ATV320, ATV340, ATV630, ATV930

Envoronment:
All Serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Logic inputs can be used as a scope trigger in SoMove V2.6.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Capture.PNG.png [61.93 KB]