브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to disable the input phase loss detection on an ATV312 drive?
Issue:
Single phase power and disabling input phase loss.

Product Line:
ATV312

Environment:
Only accessible on 3 phase drives
ATV312H...M3 and ATV312H...N4

Cause:
With single phase power supply, the VFD trips PHF.

Resolution:
Enter and scroll down to FLT-.
Enter and scroll down to IPL.  Set it to no.
Note:  The drive state must not be running.