브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a phase rotation parameter on the ATV312?

Issue:
Phase rotation parameter on the ATV312

Product Line:
ATV312

Environment:
All serial numbers, all model numbers.

Cause:
Run forward command results in motor running in reverse rotation.

Resolution:
No, the ATV312 does not have a phase rotation parameter.  Typically, correction of rotation is accomplished by swapping 2 motor leads at the VFD output, T1/T2/T3.
In the CtL menu, there is a Rotating Direction parameter (rot) that applies to the the remote keypad FWD/REV button only when the command channel is LCC and speed reference channel is AIU1 or LCC.

rot parameter
Information about the rot parameter can be found in the ATV312 Programming Manual:
https://www.se.com/us/en/download/document/BBV46385/

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV312_programming_manual_EN_BBV46385_03.pdf [2.84 MB]