브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can ATV312 drive display RPM instead of Frequency?
Issue:
How to display the RPM on an ATV312?

Product Line:
ATV312

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Customer wants to display the RPM on the drive display.

Resolution:
This can be done by creating custom display parameter.
In menu SEt-, go to SdS and set it to RPM/60Hz then press enter to save it.
Go back to menu SUP and go to SPd3, press enter twice to set it.