브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Unity help incorrectly states that the outputs on the BMXDDI1602 are isolated.
Issue
Unity help incorrectly states that the outputs on the BMXDDI1602 are isolated.

Product Line
x80 Modules, EcoStruxure Control Expert (formerly known as Unity Pro)

Environment
Windows 7 Professional, Unity Pro 8.1, BMXDDI1602.

Resolution
  • Unity help incorrectly shows that the outputs on the BMXDDI1602 are isolated.



  • The wiring diagram from the user manual correctly shows the outputs as not being isolated.