{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV212 be used on a positive displacement pump?
Issue:
Is ATV212 designed for or a constant torque application such as Positive Displacement Pump?

Product Line:
Altivar 212, S-Flex

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The ATV212 is designed for variable torque applications. A positive displacement pump is considered a constant torque application so the ATV212 is not recommended.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군