{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the maximum roof load rating for NetShelter SX and SV cabinets?
Issue:
Information regarding the maximum load rating for the roof is required

Product Line:
NetShelter SX, NetShelter SV

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The load rating should not be exceeded.

Resolution:
The roofs of both the NetShelter SX and SV cabinets are rated to 200 lbs.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군