브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATV312 drive have a reverse inhibition function?
Issue:
Reverse inhibition function on the ATV312.

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All

Cause:
Wants to know if the ATV312 drive has an reverse inhibition function.

Resolution:
No, the ATV312 drive does not have a reverse inhibition function.