브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATV312 have load sharing functionality?
Issue:
Load sharing functionality on an ATV312

Product Line:
ATV312

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Application requirement

Resolution:
The ATV312 does not have any Load Sharing functions. Recommend using the ATV71 or ATV930 series drives.